DigIOPort Operator

Operator Library: Hardware Platform

이 연산자는 DigInGet 파라미터를 사용하여 4개의 디지털 입력 상태를 표시합니다. 또한 DigOutSet 파라미터를 사용하여 두 개의 디지털 출력을 설정할 수 있습니다. 이 연산자는 흑백 에어리어 스캔 GigE Vision 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스를 나타냅니다.

이 연산자는 출력 인덱스 3과 7을 독점적으로 사용합니다. 이러한 출력은 다른 연산자가 사용할 수 없습니다. 사용 가능한 디바이스 리소스 목록은 Device Resources를 확인하십시오.

하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부
microEnable IV VD1-CL/-PoCL

I/O Properties

Property Value
Operator Type M

Supported Link Format

없음

Parameters

DigInGet
Type 동적 읽기 파라미터
Default 0
Range [0, 15]

이 파라미터는 디지털 입력 신호를 소프트웨어에서 사용할 수 있도록 합니다. 비트 0은 디지털 입력 0, 비트 1은 디지털 입력 1, 비트 2는 디지털 입력 2, 비트 3은 디지털 입력 3을 반영합니다.

DigOutSet
Type 동적 읽기/쓰기 파라미터
Default 0
Range [0, 3]

이 파라미터를 사용하면 digital output 포트 3과 7로 신호를 보낼 수 있습니다. 비트 0은 digital output 3의 신호를 정의하고, 비트 1은 digital output 7의 신호를 정의합니다.